主题中讨论的其他器件:BQ40Z50、 BQ24780S、 BQSTUDIO
我将 BQ24780S EVM 与 BQ40Z50 EVM 连接在一起。 BQ40Z50的电池组输出连接到 BQ24780S 上的 BAT。 我将工作台电源连接到 VIN、提供19.5V 电压。 电池组管理器上有2节电池、总充电电压为8.4V。
我将充电控制器设置为8.4V、并打开电流。 电池开始充电、但在我的工作台电源上、电流会缓慢下降一段时间、直到电流突然下降到35mA (突然下降出现在700mA 范围内的某处)并且充电会自行停止。 充电电流寄存器不会复位为0、但在这种情况下、电池已经停止充电。 我已经尝试过各种输入电流设置、认为它太低、可能太高、但我始终具有相同的行为。 我还尝试使用非常低的充电电流、仅为512mA、但会发生同样的情况。
是否有任何关于问题可能是什么的想法? 到目前为止、我无法完成充电周期。 在我看来、充电控制器、而不是电池组管理器、这似乎是一个问题、因为电池组输出保持打开、并且在日志中、我看不到任何寄存器变化、除了事件发生时电压和电流下降。