This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610-R1:使用 Bqstudio 1.3.101或1.3.102时、无法更改密封密钥

Guru**** 2585505 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010769/bq28z610-r1-we-cannot-change-seal-key-when-using-bqstudio-1-3-101-or-1-3-102

器件型号:BQ28Z610-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO

先生,您好:

您能否帮助检查为什么我们使用 BqStudio 1.3.101或1.3.102无法更改密封密钥?

我们可以使用 BqStudio 1.3.86来更改密封密钥。

请帮助我们提供建议。

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    不能换开封键意味着什么? 您如何尝试进行更改? 您能否列出您使用的命令?

    谢谢、

    Eric Vos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric:

    请参阅随附的 Excel 文件。

    我们在1.3.86和1.3.101中使用相同的方法。

    在1.3.86中、我们更改了密钥并通过代码解封。

    在1.3.101中、我们更改了密钥、但可以使用默认代码来拆封器件。

    请帮助我们检查并提供建议。

    非常感谢。

    e2e.ti.com/.../BQ28Z610_2D00_R1-Modifird-Key-Process.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Statham、

    在故障密钥更改的图像中、器件处于"非密封模式"、但要使更改密钥正常工作、监测计必须处于"完全访问"模式。  

    请完全访问设备、然后重试。  

    谢谢、

    Eric Vos