This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23750EVM-108:更改为12V 输出

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23750, TPS23755, TPS23753A, TPS23758, PMP8803, TPS23755EVM-894, TPS23753

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010199/tps23750evm-108-change-to-12volt-output

器件型号:TPS23750EVM-108
主题中讨论的其他器件:TPS23750TPS23755TPS23753ATPS23758PMP8803TPS23755EVM-894TPS23753

我有 TPS23750反激式转换器评估板(HPA108)。

此板为3.3V 输出。 我想更改12V 输出。

我更改了以下部分。

・T2 C1174-AL→GA3562-BL

・R19 24.3k→4.7k

我应该对以下器件进行哪些更改?

・R12、R13、R18、R20

是否有任何其他需要更改的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arika Watanabe、您好!

    TPS23750是符合 IEE802.3.af 标准的器件。 支持的功率级别高达13W。 此后、我们创建了两代器件来支持此功率级别:TPS23753A 和 TPS23755/TPS23758。

    TPS23753A 具有可供您使用的12V 参考设计:  https://www.ti.com/tool/PMP8803#technicaldocuments 

    TPS23755具有可供您使用的12V 参考设计: https://www.ti.com/tool/TPS23755EVM-894 

    TPS23755集成了初级开关 FET、支持 PSR 拓扑并具有 SSFD、从而减小了解决方案尺寸。  

    我不建议更换 HPA108中的部件。 此设计是一种同步反激式设计、不是12V 的最佳解决方案。 正如您将注意到的、在上述两种给定设计中、最常见的解决方案是二极管整流反激式。 我强烈建议您切换到此拓扑以获得12V 输出。 我强烈建议使用这两种设计之一。  

    如果您必须使用 TPS23750、则可以尝试在 PMP8803中使用它、但将 TPS23753A 替换为 TPS23750。 这将是最简单的过渡。  

    您也可以查看 TPS23750的降压转换器: https://www.ti.com/lit/df/slvrao1/slvrao1.pdf?ts=1623862519564&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTPS23750 

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    TPS23755EVM-894隔离式转换器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、TPS23755EVM-894是隔离型反激式器件。  

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我想通过提及评估板来创建新的评估板。
    正如您所建议的、我希望使用 TPS23755、但 TPS23755需要50周的时间才能提供。
    使用 TPS23750、您可以立即获取它。
    只有使用 TPS23750、这是别无选择的。
    顺便说一下、同步反激不是12V 的最佳解决方案吗?
    PMP1360有帮助吗? 您是否销售评估板?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    不建议在新设计中使用 TPS23750。 我们没有任何 PMP1360库存、由于该设计是在2007年创建的、因此大部分 BOM 都已停产。 因此无法构建电路板。  

    我建议复制 PMP8803、但将 TPS23753A 替换为 TPS23750。 这将是最简单的过渡。  

    没有同步反激并不是12V 的最佳解决方案。 二极管反激是最佳解决方案。 在5V 或3.3V 等较低电压下、同步更好。

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我按照建议复制 PMP8803、并将 TPS23753替换为 TPS23750。

    我能不能认为 TPS23753的以下引脚与 TPS23750的以下引脚相对应?
    CTL (1)→COMP (3)、 VB (2)→VBIAS (18)、 CS (3)→RSP (12)
    VC (4)→AUX (16)、 GATE (5)→GATE (15)、 RTN (6)→RTN (11)
    VSS (7)→VSS (10)、 VDD1 (8) VDD (9)→VDD (7)
    DEN (10)→DET (8)、 CLS (11)→CLASS (9)、 APD (12)→非
    BLNK (13)→BL (19)、 FRS (14)→FREQ (20)


    TPS23753没有 TPS23750具有的以下引脚:
    TMR (1)、FB (2)、SEN (4)、SENP (6)、RSN (13)、 COM (14)、MODE (17)

    以下处理是否存在任何问题?
    TMR:电容器68nF -RTN
    FB:RTN、 SEN:RTN、  SENP:VDD
    RSN:RTN、  COM:RTN、  MODE:VBIAS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    是的、这看起来是正确的。 但将 APD 连接到 RTN。 谢谢!

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师