This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350-R1:每次从电量监测计中取出电池时增加的计数器

Guru**** 2616675 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ78350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011035/bq78350-r1-counter-that-increase-every-time-the-battery-is-removed-from-the-gauge

器件型号:BQ78350-R1
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ78350

您好!

是否有任何寄存器在每次从监测计中取出电池时递增? 我在参考手册中没有找到与此相关的任何内容。

我需要检测电池电缆是否已从电量监测计上断开。

我还尝试从电量监测计中取出电池、并使用 bqStudio 读取数据存储器、但所有值在移除之前都是相同的值。

此致、

Kan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kan、

    器件确实具有寿命数据收集功能(请参阅 TRM 的第10章)、但不会记录此特定事件。 从电量监测计上断开电池电缆时、系统会发生什么情况- BQ78350是否进入关断模式? 终身数据会记录关机事件的数量。

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    当从监测计上断开电缆时、器件不会进入关断模式。 我是否需要启用某项功能才能使关断模式工作?

    顺便说一下、我发现电池从电量监测计中取出后、闪存地址0x413E 和0x415F 中的数据字节增加1 (使用十六进制转储)。 当启用 LF_EN 时、当我向器件发送 RESET 命令时、这些字节也会增加。 此外、这些字节在发出 lify_reset 命令后分别复位为0x00和0x01。 但 TRM 中没有有关这些存储器位置的信息。 这些存储器位置意味着什么?

    此致、

    Kan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kan、

    0x413E 是器件经历的完全复位次数。 (BQStudio 中未显示私有参数)

    0x415E/5F 是终身闪存被写入的次数(也是一个私有参数)

    这两个都是寿命数据存储器的一部分、因此它们将在发送 lify_reset 命令时复位。

    器件可通过多种方法进入关断模式-您可以根据电压、计时器或命令将器件设置为关断。 TRM 的第8.4节对此进行了介绍。

    此致、

    Matt