This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A05:无有源输出放电

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A05, TPS7A03

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011492/tps7a05-without-active-output-discharge

器件型号:TPS7A05
主题中讨论的其他器件: TPS7A03

数据表说明:P 是可选的;P 表示有源输出放电功能。

是否可以拥有没有此功能的版本?

感兴趣的是2.7V 版本 SOT 23-5首选、SOT 23-3可能。

在没有 AOD、2.7V 和 SOT23-5的情况下,需要考虑哪些类似的器件?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Guenter、

    不、很遗憾、我们不会为 TPS7A05提供此特定组合。 我们最能满足这些要求的器件是采用 TPS7A0328DBVR 的 TPS7A03。 这是下一代器件、具有2.8V + SOT-23-5 +非有源输出放电。

    此致、

    Wilson