This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ14202EXT:LMZ14202EXT

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ14202EXT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007369/lmz14202ext-lmz14202ext

器件型号:LMZ14202EXT

你好。 我正在尝试通过网站查找信息、但我没有成功。 我还查看了数据表、找不到任何东西。 我正在寻找有关47uF 电容器材料的信息、该电容器是 LMZ14202EXT 的一部分。
当然、任何信息都可能有用、但对我来说真正重要的是知道材料是 PME 还是 BME。
您是否可以向我提供此类信息?
提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlos、

    我不确定我是否正确理解了您的问题-您是否请求获取器件内部0.47uF 的信息?

    感谢您的澄清!
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro。
    是的、您理解正确。 我有兴趣了解该电容器电极中使用的材料是 PME 还是 BME、因为它可能会影响我参与的项目。
    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    卡洛斯、

    明白了、感谢您的澄清。 我已在内部与团队联系、以获取更多信息。 我会尽快返回给您。

    谢谢!
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    我们无法详细介绍模块内每个组件的细节。 我还建议在 TI.com 上查看器件的材料成分。 我提供了以下链接:

    https://www.ti.com/materialcontent/en/search?partType=tiPartNumber&partNumber=LMZ14202EXT

    此致、
    Alejandro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alejandro。
    您提供的链接非常有用、但对于此特定案例而言、它并不是很有用。
    是否至少可以知道参考电容器的制造商、或者知道该器件的采购来源?

    非常感谢。

    Carlos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Carlos:

    遗憾的是、我无法分享以下信息。

    此致、
    Alejandro