This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22930A:关于 EN 引脚的控制

Guru**** 2635075 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS22930A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011600/tps22930a-about-control-of-en-pin

器件型号:TPS22930A

您好!

客户尝试使用 MCU 控制 EN 引脚。
当初始电源打开时、TPS22930A 首先启动、然后 MCU 启动。
在后台、TPS22930A 的 EN 引脚在 MCU 控制之前变为高阻态。

我知道输出将处于未确定状态。
还有其他风险吗?
客户担心 EN 成为 Hi-Z 导致的 IC 故障和故障

此致
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    我们不建议在 EN 悬空的情况下对器件进行任何操作。 这可能导致不支持的行为。

    我认为最简单的解决方法是在 EN 引脚上添加一个下拉电阻器。 这将使器件保持禁用状态、直到 MCU 通电。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回答。
    客户希望尽可能减小安装区域。
    因此、它们不希望实现下拉电阻器。

    >这可能导致不受支持的行为。
    您能否告诉我除输出开/关之外的操作未确认?
    我需要告诉客户将 EN 引脚置于高阻态的风险。
    当 EN 引脚在施加 VIN 电压时变为高阻态时、请告诉我一个具体的故障示例。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Yusuke - San、

    如果器件通电且 EN 引脚悬空、我们无法确认器件是打开还是关闭。

    器件也可能部分打开。  

    这可能会导致从 VIN 到 VOUT 的传导路径不受支持。 我们不以这种方式测试器件、因此可能会发生故障。 如数据表中所述、我们不支持 EN 悬空。 建议 使用下拉电阻器。

    谢谢、

    Shreyas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

    感谢您的支持。

    >如果设备已通电且 EN 引脚悬空,我们无法确认设备是打开还是关闭。
    >设备也可能部分打开。

    客户已准备好无限期打开或关闭 VOUT。
    当内部电路部分导通时、会确认哪种不稳定运行?
    客户应用的封装尺寸有限、因此必须能够减少一个下拉电阻器。
    因此、我需要向客户清楚地解释传导路径的缺点。

    此致
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yusuke -San、

    如前所述、可能会有部分开启操作。 我们无法确认会发生什么情况、因为 TI 不支持这种情况、因此必须考虑所有可能性。

    请告知客户、我们在数据表中明确表示不建议执行此操作。  

    谢谢、

    Shreyas