This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM62440-Q1:能否在不更改外设电路的情况下替代 LM61460

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011416/lm62440-q1-could-it-replace-lm61460-without-changing-peripheral-circuit

器件型号:LM62440-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61460

你(们)好

我想问的是、LM61460AASQRJRRQ1是否可以替换为 LM62440BPPQRJRRQ1而不更改外设电路? 对于 LM61460AASQRJRRQ1短缺的情况、请立即告知我们哪个器件可以完全替换 LM61460AASQRJRRQ1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    首先、请确认负载电流是否低于4A?

    LM61460具有可调节输出、LM62440B 具有固定的3.3V 输出、必须针对此差异更改反馈网络。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已经确认、输出应确保低于4A、并且它们仅需要3.3V 输出。 是否可以更换?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zirui、

    LM61460AASQRJRRQ1和 LM62440BPPQRJRRQ1的引脚排列略有不同。  

    值得注意的是:

    LM61460AASQRJRRQ1具有引脚6 (RT)和引脚7 (EN/SYNC)

    LM62440BPPQRJRRQ1具有引脚6 (MODE/SYNC)和引脚7 (EN)。

    这在很大程度上取决于客户是否使用任何同步功能来确定它是否是简单的直接替换。

    如果客户希望在2.2MHz 下进行最基本的操作、那么使用 LM62440BPPQRJRRQ1 引脚6时、可将电阻器(0欧姆)设置为 GND 以实现自动模式、并将引脚7拉至 VIN。  

    此致、

    Jimmy