This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24160:默认设置

Guru**** 2384230 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24160
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011591/bq24160-default-setting

器件型号:BQ24160

您好!  

如果出现以下情况、BQ24160的 USB 输入电流设置将是什么:

1) 1)充电器从外部直流适配器启动

2) 2)充电器从 USB 启动、但在 D+/D-处没有活动器件

3) 3)充电器从 USB 启动、但 D+/D-上已经有一个活动器件、该器件不支持 BC1.2。

4) 4)充电器从外部适配器启动、但随后在 USB 上施加有效电压并断开适配器。

此致、Julia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julia:

    关于1、如果连接到 IN、则根据数据表、默认输入电流限制为2.5A。   

    关于2和3、如果未检测到、则默认输入电流限制为100mA。

    关于4、如果检测到 SDP、则为100mA。  如果检测到 CDP/DCP、则为1.5A。

    此致、

    Jeff