This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:电源正常仿真

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010141/tps746-power-good-simulation

器件型号:TPS746

您好!

我在 PSpice for TI 上运行了 TPS74601P_TRNS 瞬态模型的默认条件。

  

但是、PG 似乎没有正确输出、如下所示;

这是正确的行为吗?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我目前正在审查此问题、我应该在2个工作日内收到回复。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    SPICE 模型中存在错误。  该错误会在网表中深入几层、因此很难快速纠正。  但是、下面显示了使用 EVM 进行测量的正确功能。  如图所示、一旦 Vout 大于调节点的94%、PG 引脚就会切换至其上拉电压。

    通道1 =绿色= Vin
    通道2 =蓝色= Vout
    通道3 =黄色= PG 连接至 Vout

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephen San、

    感谢你的帮助。

    您能否向我展示 EN =低电平断电期间的波形?

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    当然、没问题。  这里是波形。

    第一个图与我之前发送给您的第一个图一样、使用 Ven=Vin。

    通道4 =红色= Ven (4Vpk)

    谢谢、

    斯蒂芬