This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200最大和最小结温

Guru**** 2507975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010625/ref200-ref200-maximum-and-minimum-junction-temperature

器件型号:REF200

在数据表中、我看到-25和85是最小和最大工作温度、但没有提到结温范围。 此外、我还可以看到电流随温度图变化、额定温度范围为-50至125摄氏度。那么、器件是否可以在-40摄氏度至125摄氏度的结温范围内运行?

此外、数据表中没有提到结至外壳温度或环境温度、也没有提到如何计算。 器件是否符合工业级标准?

我的要求是在-40°C 至95°C 的温度范围内工作、并使用12V 电源和0.1mA 两个通道。 此器件是否满足此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    该器件是在热阻与今天一样重要之前制造的。 由于这是 SOIC-8封装、热阻约为 RJA = 120C/W (在 Bing 上搜索 S8热阻表或查找具有相同封装的任何器件并查看其热表)。

    在您的设计中、如果100uA 是平均值、并且没有持续更大的电流、则在给定电压的情况下、最大值为1.2mW。 这意味着温度上升=(120C/W)*(1.2mW) 、远小于1C。

    对于您的问题、85°C 绝对最大值假设使用的是电流镜、而不是电流镜。 这意味着您的设计将很好、即使在95C 时也是如此。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tony 的回答。

    额定结温是125摄氏度还是150摄氏度? 当我在12V 电源电压下运行两个100uA 通道时、我的降额程度

    它可以工作的最低结温是多少? 我看到-25°C 的工作条件下建议的工作 条件、而最大工作条件为-40°C。器件在-40°C 的温度下工作时是否会承受应力?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    让我联系设计人员、看看最高结温是多少。 我很快会回来的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rajeev、

    结额定温度为125C。 我认为降额问题涉及性能指标、但对于我们的讨论(最大运行条件)、降额不是问题。

    最小结温与本例中的绝对最小工作温度相同、即-40C。

    Tony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Tony 的确认。