This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:LMG1020替代产品

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010870/lmg1020-lmg1020-replace

器件型号:LMG1020

尊敬的专家:

美好的一天!

我们的客户希望使用 LMG1020的更高版本。 它们需要器件支持 最小输入脉冲宽度<1ns。   高达20MHz 的工作频率将正常,其它要求将与 LMG1020相同。

我已经检查了我们的产品列表,我找不到任何设备可以满足这些要求,请帮助我确认,因为我对这种产品不是很熟悉。

谢谢

BR、

Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Leon、

    感谢您的支持!

    我们的 LMG1020支持我知道的最小输入脉冲宽度(典型值为1ns)。   LMG1025典型支持1.25ns。

    小于1ns 的最小输入脉冲宽度是一种尝试和命中的激进规范。  20MHz 完全没有问题(假设栅极驱动器负载不是很重)

    我可以获得有关该应用的更多详细信息吗?

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Aaron  

    感谢您的回复。

    ,客户已经测试了 LMG1020, 他们发现 很难在1ns 内获得输入脉宽,这就是他们需要我们提供新建议的原因,我已经向客户提供了此参考设计  

    https://www.ti.com/tool/TIDA-01573

    但我不确定此参考设计的性能是否能满足客户的要求,他们只关注输入脉冲宽度,基于其设计,客户希望选择更精确的器件来提高性能。  `我们的产品 的最小输入脉冲宽度为1ns,我会告诉他们尝试其他解决方案。

     BR、

    Leon.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Leon、

    LMG1020是我们目前最快的驱动器。  它们应该能够使用具有1ns 输入脉冲的 LMG1020。

    关于客户的问题;他们是否对 LMG1020有疑问:

    1) 1)识别1ns 输入脉冲?  (通过示波器捕获确认其输入上升/下降时间足够快)

    2)输出振铃?  (确认使用了厚栅极走线以及小接地回路)

    它们的问题可能是由于布局不理想(布线电感等导致振铃)造成的。

    如果需要、我可以帮助进行布局审阅。

    谢谢、

    Aaron Grgurich