This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM4040-N:为什么不是3.3V 版本?

Guru**** 2811135 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010696/lm4040-n-why-not-a-3-3v-version

器件型号:LM4040-N
主题中讨论的其他器件:LM4040

团队、

-我们没有多少具有固定输出的3.3V 并联基准的原因是什么?
我只能找到一个:
https://www.ti.com/power-management/voltage-reference/shunt-voltage-reference/products.html#p2519=Fixed&p232=3.3;3.3

-LM4040系列中是否有3.3V 的计划?
二极管似乎具有它:
https://www.diodes.com/assets/Datasheets/LM4040.pdf


-3.3V 时可调 LM4041的精度是多少?
https://www.ti.com/assets/js/compareParts/compare.html?familyId=697&parts=LM4051-N,LM4041D,LM4041C,LM4041B,LM4041-N-Q1,LM4041-N&cols=o1,p232,p2352max,p2519,p536min,p536max,p231min,p2954,p1498,p1130,p3316,p241max,p1192,p390max,o4〈=en  

提前感谢、

A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、A:

    这些都是优点。 我已经向我们的系统工程师提出了前两个问题。  

    可调输出的精度在很大程度上取决于用于创建此基准的外部电阻器。 就基准本身而言、基准在100ºC μ s 范围内的精度为1.5%、在65ºC μ s 范围内的精度为1.15%

    例如、如果您使用±1%电阻器、则最坏情况下 的精度为±2%。 因此 、总的最坏情况将比100ºC μ s 高3.5%。

    希望这能解答您的问题、

    最棒的

    Abhishek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要完成答案、  

    1. 由于内部原因、我们只有一个3.3V 基准
    2. 我们还没有计划寻求这一机会。

    希望这能解答您的问题!