This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22964C:反向电流保护条件

Guru**** 2794765 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011185/tps22964c-condition-for-reverse-current-protection

器件型号:TPS22964C

您好、支持团队、

在 VIN OFF 和 ON=L 的情况下、反向电流保护是否有效?
如果 ON=L、反向电流保护将在与 VIN 条件无关的情况下激活?

此致、
Takahashi Hirokazu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Takahashi-San、

    数据表中的值

     

    因此、在您的情况下、只有在器件处于禁用状态时输出电压高于1V 时、反向电流保护才有效。

    如果不满足此条件、则不会为反向电流保护供电。

    谢谢、

    Shreyas