This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22941:在3V3处驱动引脚、而在0V 处驱动 IN

Guru**** 2526170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011502/tps22941-driving-on-pin-at-3v3-while-in-at-0v

器件型号:TPS22941

您好!

我无法找到有关这方面的结论性信息,如果可能的话,我希望得到澄清。

在我的应用中、我有一个5V 稳压器、我需要将其输出电压单独分配/控制到4个单独的子电路。 微控制器应控制开关、但微控制器本身不由5V 稳压器供电。 相反、微控制器由单独的3V3电源域供电、该电源域可在5V 电源关闭时供电、也可由该电源域供电。

考虑到上述情况、TPS22941是否能够承受以下情况?

IN = 0V
ON = 3V3

还是必须在微控制器和 TPS 之间添加某种 Ioff 隔离?

提前感谢您的任何帮助或建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    当 VIN 为0V 时、器件作为一个整体处于未供电状态。 ON 引脚上的任何输入都将被忽略、器件将保持未上电状态。

    此外、MCU 的 GPIO 输出不是高功率输出、因此我怀疑可能会出现任何问题。

    我不希望这会导致任何问题。

    谢谢、

    Shreyas