请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS22941 您好!
我无法找到有关这方面的结论性信息,如果可能的话,我希望得到澄清。
在我的应用中、我有一个5V 稳压器、我需要将其输出电压单独分配/控制到4个单独的子电路。 微控制器应控制开关、但微控制器本身不由5V 稳压器供电。 相反、微控制器由单独的3V3电源域供电、该电源域可在5V 电源关闭时供电、也可由该电源域供电。
考虑到上述情况、TPS22941是否能够承受以下情况?
IN = 0V
ON = 3V3
还是必须在微控制器和 TPS 之间添加某种 Ioff 隔离?
提前感谢您的任何帮助或建议。