This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP2995:LP2995是否可用于 SD RAM DDR4终端?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51200, LP2995, TPS51206

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011129/lp2995-can-the-lp2995-be-used-for-sd-ram-ddr4-termination

器件型号:LP2995
主题中讨论的其他器件:TPS51200TPS51206

在 Vref 上使用分压器是否足够? 是否还需要考虑其他因素?

 LP2995和 TPS51200之间有何差异? (TPS51200缺货)。

这是 Micron 8Gb 的终端电压:x4、x8、x16 DDR4 SDRAM、 MT40A512M16。

谢谢、

DOR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dor:

    是的、LP2995可用于 DDR4终端。 您无需使用外部分压器、只需将 VDDQ 电压连接到 VDDQ 引脚即可。

    与 LP2995相比、TPS51200具有使能引脚和 PGOOD 输出、并使用 VDDQ 作为 LDO 输入电压而不是 VIN。

    另一个选项是 TPS51206、它也可用于 DDR4终端。

    此致、

    Weidong

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Weidong、只需确定 VREF 是否为输出引脚? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dor:

    是的、VREF 是一个输出引脚。

    此致、

    Weidong