This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515-Q1:红外 LED

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011419/tps92515-q1-ir-led

器件型号:TPS92515-Q1

你好

红外 LED 电流设置为800mA。

在85度环境下进行测试期间、IR LED 会亮起和熄灭。 (3秒周期)

是否有与温度相关的保护功能?

如果是、它将在什么温度下工作、并在什么温度下释放?

或者还有其他原因吗?

内部温度超过100度。

请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、数据表第6页中包含该信息。  它将在175处热关断、并具有10度的迟滞。

    此致、