请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515-Q1 你好
红外 LED 电流设置为800mA。
在85度环境下进行测试期间、IR LED 会亮起和熄灭。 (3秒周期)
是否有与温度相关的保护功能?
如果是、它将在什么温度下工作、并在什么温度下释放?
或者还有其他原因吗?
内部温度超过100度。
请帮帮我。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
红外 LED 电流设置为800mA。
在85度环境下进行测试期间、IR LED 会亮起和熄灭。 (3秒周期)
是否有与温度相关的保护功能?
如果是、它将在什么温度下工作、并在什么温度下释放?
或者还有其他原因吗?
内部温度超过100度。
请帮帮我。