This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25790:BQ25790可使用 gt;3A?为3节电池充电

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25790

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011373/bq25790-bq25790-possible-to-charge-3s-battery-with-3a

器件型号:BQ25790

我想使用 BQ25790解决方案为3节锂电池充电(充电结束电压~12.45V)。 该器件将由外部 MCU 通过 μ I²C 连接进行控制。

是否可以为此配置设置比默认1A 更高的充电电流(我们计划使用高达45W 的 USB PD 电源)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Dirk、

    是的、假设您有足够的输入功率来支持这么大的功率、您可以将充电电流更改为高达5A。  除非您禁用输入电流限制、否则充电器输入电流最大值限制为3.3A。

    此致、

    Jeff