This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23881:802.3bt PSE 4x 端口满负载测试条件

Guru**** 2811815 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011391/tps23881-802-3bt-pse-4x-port-full-load-test-condition

器件型号:TPS23881

您好、先生、

客户单端口满负载测试正常(如下所示)

客户有两个问题:

1.如果要将每个端口连接到满载测试、除非 PD 器件要完全连接、是否可以建议一种更易于验证的方法?

如下图所示、如果过载、将显示什么消息?  器件将处于什么状态、之后将处于什么状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tommy、

    1.为了在满载条件下测试多个端口、我们的团队通常使用一个接线盒进行测试、因为它们具有高端口数测试仪、您可以在其中连接多个 PD 端口。 请告诉我这是否澄清了您的问题。

    https://www.reachtech.com/products/poe-tester/poe5/

    2.对于故障期间的寄存器、我必须在我们的 SW/FW PSE 应用工程师中循环、他可以帮助解决此问题。 谢谢!