请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS274160 各位专家:
该器件可支持电流限制。 当电流限制条件出现时、即 Tj 大于160摄氏度的热关断会发生。

问题是、当热关断事件的数量影响器件的可靠性时、因为器件的绝对最大 Tj 为150摄氏度。
你有什么意见吗?
此致、
Uchikoshi
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
各位专家:
该器件可支持电流限制。 当电流限制条件出现时、即 Tj 大于160摄氏度的热关断会发生。

问题是、当热关断事件的数量影响器件的可靠性时、因为器件的绝对最大 Tj 为150摄氏度。
你有什么意见吗?
此致、
Uchikoshi
您好、Uchikosi-San、
这实际上取决于器件在150摄氏度到160摄氏度之间的热关断温度之间的时间。 如果是导致热关断的过流事件、这意味着最大绝对值和热关断之间花费的时间非常短、那么对可靠性的影响应该很小甚至没有影响。
但是、如果器件在150°C 至160°C 之间花费了大量时间(高于绝对最大值、但不足以触发热关断)、那么在这种情况下长时间运行会影响可靠性。 我现在不能想到这样的情况。 如果客户有特殊应用案例、请告知我们。
此致、
您好