This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM41625:由 ILIM 引脚断开设置的电流限制

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: TPSM41625

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011152/tpsm41625-current-limit-set-by-ilim-pin-open

器件型号:TPSM41625

规格的第7.3.14节规定、TPSM41625的电流限制在内部设置为32A (典型值) 引脚断开来实现的。  TPSM41625是一款符合7.1部分要求的4V 至16V 输入、25A 直流/直流电源模块。  在使用25A 负载进行仿真时、WEBENCH 电源设计器电路将 ILIM 保持悬空。  对于25A 最大负载、ILIM 电阻器的值是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在美国星期一对此进行研究并向您提供反馈。

    谢谢、

    Lishuang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    第7.3.14节详细介绍了 TPSM41625提供的可选电流限制选择。 为了在 TPSM41625上实现25A 电流限制、需要将32A 的内部电流限制降低7A、这意味着内部电流限制设置降低21.8%。 根据数据表的表7-12使用118k Ω 电阻器将电流限制降低20%、如果可以接受、则电流限制为25.6A。  

    此致、

    Alec Biesterfeld