This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS27S100:电流感测精度

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS27S100, TIDA-01552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011285/tps27s100-current-sense-accuracy

器件型号:TPS27S100
主题中讨论的其他器件: TIDA-01552

 TPS27S100数据表显示、1A 负载下的电流感应精度为±30mA。 但  使用 TPS27S100的参考设计 TIDA-01552显示可以获得5mA 的精度。 对吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅数据表、了解包括电流感应精度在内的器件规格。 您能否截屏了解 TIDA-01552在哪里实现了5mA 精度? 谢谢。

    此致、

    张一一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供信息。 让我与团队确认一下。 目前、请假定数据表中的数字。 谢谢!

    此致、

    您好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我刚刚与团队进行了核对、参考设计中的陈述已经过时。 请使用数据表中的电流感应精度百分比数字作为指导。 谢谢!

    此致、

    您好