请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS27S100 主题中讨论的其他器件: TIDA-01552
TPS27S100数据表显示、1A 负载下的电流感应精度为±30mA。 但 使用 TPS27S100的参考设计 TIDA-01552显示可以获得5mA 的精度。 对吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TPS27S100数据表显示、1A 负载下的电流感应精度为±30mA。 但 使用 TPS27S100的参考设计 TIDA-01552显示可以获得5mA 的精度。 对吗?