This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27951:关于选择电容器

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010938/lm27951-about-selecting-capacitor

器件型号:LM27951

尊敬的支持团队:

在选择电容器时、我认为不仅需要考虑
电容器的温度特性以及直流偏置特性。
请告诉我以下问题的价值。
当 VIN = 5V 时、VOUT、VC1 (C1电压)和 CV2 (C1电压)的・μ V 电压
COUT、C1和 C2的最小电容为・μ F

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hardy、请在本例中提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    对于 C1和 C2、它们用于内部电荷泵电路。 我们不建议更改电容。 这些引脚的电压将从0快速切换到 VIN 或从 VIN 快速切换到 VOUT

    对于 COUT、它是 VIN 的1倍或1.5倍、在您的情况下、您可以设置 VOUT = 5V 或7.5V、 这是有源选择的、可根据 LED 正向电压和负载要求保持稳压。 电容更像是一个体验值。 没有最小值的检查。 我想您还可以在典型应用中保留建议的3.3 μ F 电容。

    BTW、我很好奇您为什么选择此器件、因为它是2005年发布的一款非常旧的器件。 您能否帮助分享您对 LED 驱动器的系统要求、可能还会使用其他一些器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。
    我之所以选择此器件、是因为我们需要驱动 LED 显示屏背光
    共阴极4LED 阵列组成、每个 LED 电流为20mA。
    在这种情况下、您是否有任何建议的器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯… 通常不会看到共阴极 LED。 我们对此没有太多选择。 大多数背光器件集成了用于共阳极 LED 的电流阱。 该器件是最合适的器件。