This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61080:TPS61080基准电压问题的问题

Guru**** 695250 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011277/tps61080-question-for-tps61080-reference-voltage-issue

器件型号:TPS61080

大家好、

我们的客户在其电路板上使用 TPS61080、但发现基准电压大约为1.44V~1.5V、远高于我们的规格(1.204V~1.254V、典型值为1.229V)、如下面的数据表所示。 设备工作正常、您能帮您检查这里有什么问题吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    我在 EVM 上进行测试、FB 电压为1.223V、如数据表中所述。 客户如何测试它并使用 EVM? 当直接测试 IC 的 FB 引脚时、您可以检查电压是否正常。

    此致、

    徐玉辰