请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM27762 团队、
在 LM27762数据表中、该组件需要经过良好稳压的电源。 这使客户感到困惑、他们正在寻求某种程度的澄清。 您能在这里量化"良好调节"的含义
请告知–LM27762在典型的未稳压电池电压或类似情况下工作吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Michael、
数据表中的陈述意味着电源 需要在 整个 输出电流范围内提供一个处于预期最小/最大值范围内的输入电压、以确保稳定的输出电压。 如下面的示例应用设计所示、该器 件可通过3.3V 至4.2V 的输入电压调节+/-3V 的输出电压。 因此、不应考虑电池等不断变化的输入电压。
您可以发布客户应用参数、以便我可以检查 LM27762是否支持该参数。 如果信息为机密信息、则可以通过 TI 电子邮件发送信息。
此致、
Excel