This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63810:转换器是否可以在不连接 I2C 的情况下工作

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63810, TPS63805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010581/tps63810-will-the-converter-work-without-connecting-the-i2c

器件型号:TPS63810
主题中讨论的其他器件: TPS63805

您好!

我需要使用降压/升压来提供稳定的3.3V 电压、并找到 TPS63810。

我在数据表中看到 、输出电压可通过 VSEL 以及 I2C 进行选择。

如果我只需要3.3V 输出、它是否可以将 VSEL 连接到 GND 并保持 I2C 引脚断开?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、缅因州、

        应始终连接 I2C 引脚以设置输出电压。  VSEL 引脚的状态仅选择哪个 VOUT 寄存器处于活动状态。 VSEL 引脚可连接到您的应用中的 GND 和 VIN。

        要获得仅需,μ A 的稳定输出、我想您可以尝试另一种更便宜的解决方案、即 WEBENCH 电源设计器。

    此致

    TAO

        

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我曾尝试过 WEBENCH、但它提供的大多数解决 方案都是使用 TPS63810或其他 IQ 更高的转换器。

    数据表包括下表、因此我认为可以仅通过 VSEL 操作它、而无需 I2C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、缅因州、

       您能否向我展示 您所需的输入电压输出电流和 Iq、 希望我能帮您选择合适的解决方案。

       对于输出电压控制、我认为您可以参考数据表的第8.3.9章。

    此致

    TAO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压:2.2-4.2V

    输出电流:最大电流0.6A

    Iq:尽可能小、因为我们使用的是原电池。

    有几个选项可以根据这些要求工作、例如没有 I2C 的 TPS63805、但它们缺货、因此最终必须选择  TPS63810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好、缅因州、

      很抱歉、TPS63810在没有 I2C 的情况下可以正常工作。 很抱歉、我的错误、您答对了。

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您对此进行澄清。