This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460-Q1:有关替代品的咨询

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61440, LMQ61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007709/lm61460-q1-inquiries-about-substitutes

器件型号:LM61460-Q1
主题中讨论的其他器件:LM61440LMQ61460

大家好、TI 支持团队

客户由于交货问题而正在寻找更换产品。

为了使用 LM61460AASQRJRRQ1、我们将在开发过程中检查由于交货问题而导致的替换产品。

请检查引脚对引脚的替代方案。 (可供交付的器件)

我正在查看 LMQ62440APPQRJRRQ1。

2. LM61460AASQRJRRQ1的开关频率。 通过应用 Rt 在400kHz 时执行该设置、但当应用 LMQ62440APPQRJRRQ1时、Rt 应用于 MODE/SYNC 引脚和开关频率。

是否可以更改

在"电气规格"中似乎是可能的。 请确认。

请快速检查。

谢谢。

此致、

mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    LM62440具有固定的2.1MHz 频率、仅可通过在 SYNC/MODE 引脚上应用时钟来更改 FSW。

    如果负载电流低于4A、则检查 LM61440可用性。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您的回答。

    "如果负载电流低于4A、则检查 LM61440可用性。"

    以上评论是什么意思?

    这是否意味着最好不应用于4A 以下的产品?

    在数据表中、给出了有关应用 Rt=6k Ω 的器件的说明、如下图所示。

    此部件是否与开关频率无关?

    开关频率。 只能使用外部时钟更改的器件?

    客户担心的是、较高的频率会影响 EMI 等性能。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    "如果负载电流低于4A、则检查 LM61440可用性。"

    我理解您的回答。

    但是、由于配送问题、无法使用上述商品。

    上述其他查询与 LMQ62440A 有关。

    请检查并回复。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    数据表非常清楚地说明了 LMQ62440AP 没有 RT 引脚可用于调整频率、只能通过在 SYNC 引脚上应用外部时钟来调整开关。 因此、如果客户无法更改电路、我建议使用 LM61440。

    如果将 Fsw 从400kHz 更改为2MHz、则肯定需要 EMI 和热评估、但如果原始电路和布局设计良好、则可能不需要更改 PCB 布局。

    B R

    Andy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andy

    感谢您的回答。

    我还有其他问题。

    如果有一个输出电流规格为6A 的替代器件、请推荐它。

    最好是引脚对引脚。

    请推荐需要对 PCB 进行小改动的产品。

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    为什么不能使用 LMQ61460AASQRJRRQ1器件?该器件与 客户现有的 LM61460AASQRJRRQ1具有6A 引脚对引脚兼容性?  (DigiKey 链接)。

    该器件应最接近客户原理图、无需更改任何 PCB 布局。  

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy

    感谢您的回复。

    我还有其他问题。

    上述两种产品之间有何区别?

    谢谢。

    此致、

    mj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 MJ:

    LMQ61460在 IC 封装中的 VIN 和 PGND 之间集成了两个旁路电容器、以提高 EMI 性能。 其他电气规格相同。

    B R

    Andy