This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2544 / TPS2546 / TPS2547、向后兼容

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2546, TPS2547, TPS2544
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010448/tps2547-tps2544-tps2546-tps2547-backward-compatibility

器件型号:TPS2547
主题中讨论的其他器件:TPS2546TPS2544

大家好、USB 电源开关支持团队

我理解下表中存在差异点。

至于上述功能、我想知道它是否向后兼容、具体取决于器件型号。

它是否兼容?

谢谢

TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我不确定我是否理解您的问题。 您是否想知道您是否可以在使用 TPS2546或 TPS2544的设计中使用 TPS2547?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、

    由于 TPS2544、TPS2546和 TPS2547在功能上是 P2P、因此 TPS2544可替换为 TPS2546或 TPS2547、TPS2546可替换为 TPS2547。 但 TPS2547可能无法替换为 TPS2544和 TPS2546

    正确吗?

    谢谢

    TAMIO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tamio、

    我认为这取决于您对器件的需求。 如果您只需要一个通过内部负载开关广播 BC1.2和传统充电器的器件、则所有这些器件都可以相互互换、因为它们是 P2P、它们的真值表一致。 但是、如果您希望所有器件之间具有相同的确切功能、例如它们的充电通告、特殊模式等、那么您可以在上面的陈述中正确地看到 TPS2547插座不能被 TPS2544或 TPS2546替代。

    希望这有助于回答您的问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adam、

    谢谢!

    TAMIO