This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61072:EN、VBAT 断开

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61072, TPS61070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010876/tps61072-en-with-vbat-disconnected

器件型号:TPS61072
主题中讨论的其他器件: TPS61070

在一个应用中、我希望使用控制信号(0-5VDC)直接驱动 EN。 但是、有时 VBAT 可能会浮动(未连接电池)、因此 TPS61072会看到 VBAT 开路、EN 上的最高5VDC 会持续很长时间。

该器件是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    让我检查一下设计的内部结构、并稍后向您提供反馈。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steve、

    我已经测试了您上面提到的情况。 请检查以下波形。 我使用 TPS61070、因为实验室中没有 TPS61072。 EN 结构在内部应相同。

    通道1为输入电压、3.3V、通道2为输出电压、5.38V、通道4为 EN、5.5V。  

    无负载

    默认为40mA 负载

    如您所见、当 VBAT 为0V 时、该器件能够以高于5V 的 EN 启动。

    您的输入电压、输出电压和输出电流参数是否相同? 在您的情况下、我认为该部件可以正常工作。

    -文豪