This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:导通时的输出电流

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430, TPS5450, LMR14050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007707/tps5430-output-current-at-turn-on

器件型号:TPS5430
主题中讨论的其他器件: TPS5450LMR14050

尊敬的团队:

我们的客户在开启时会想到电流波形。
电流似乎在启动时流向过流点、但开始。
这是否表示它实际上不是过流点?
TPS5430的最小过流点为4A。
客户是否必须将器件更改为 TPS5450?

e2e.ti.com/.../TPS5430_5F00_TurnOn_5F00_current.xlsx

此致、
PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    测得的电流应为电感器电流、 稳态下的电流约为2A、因此 TPS5430应对此应用正常。

    C35上的输出 在最初20ms 内已经正常、浪涌电流是由 Q5导通引起的、客户可以增加 C54以降低浪涌电流。

    B R

    Andy   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    方框图中的 OV 电路是否为平均测量?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    方框图中的 OV 电路是否为平均测量?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pan

    否、如果触发 OV、器件将停止开关、电流受高侧电流峰值限制。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    请 多教我一点。
    电感器电流和高侧 MOSFET 电流是否不同?
    尽管电感器电流在波形中达到5A、但开关并未停止。
    这是不是说负载是恒定的、不是 OC 状态?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    电感器电流峰值与 HS 开关电流峰值相同、因此 PCM 控制电路检测 HS 电流以监测负载电流。

    当电流峰值触发时、转换器将像恒流源一样调节电感器电流、输出电压由负载电阻决定、

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我很困惑。
    您说它没有任何问题、因为平均电流是首先为2A。
    但是、我认为、如果客户的波形是5A、而是通过峰值电流跳变、那么它就在之前跳变。
    当负载超过过流跳变点时、是否担心会重复断续模式?
    是这样吗?

    e2e.ti.com/.../Over-current.pdf

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pan

    TPS5430数据表没有 详细说明或规格。 如何进入间断模式。 例如、如何使用周期对 峰值电流限制进行三角测量?  或 FB 下降至什么级别的 Vref?  

    当然、如果触发电流限制、则有重复断续 OCP 的风险。 客户应增加 Q5的软时间。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我听说我们的同事在2个周期的时间里对 TPS5430进行了断续处理。
    其他一些器件为7个周期。
    客户回复说、即使我更改了 Q5的电容器、状态也没有变化。
    当我看到波形时、我认为5A 是系统负载、因为开关电流和电感器电流都正常、而不是浪涌电流。
    在这种情况下、是否需要将器件更改为 TPS5450?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    客户启动时的波形是否为 OCP 状态?
    我认为该 OCP 会变成断续状态。
    在 SS 状态期间、它是否不会变为断续状态?
    由于最大内部 SS 时间为10ms、我认为这段时间后会变成断续模式。
    断续模式是否在达到设置输出电压之前无效?
    在这种情况下、当该器件在挂起电流限制时启动时、我认为即使该波形也没有任何问题。
    请告诉我、即使他们大规模生产、您是否没有任何问题。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Pan

    在波形上、电感器电流峰值达到5A 峰值限制、这应该 是 由输出电容器过大或偏置负载电流引起的。当 Q5导通时、 可能会对断续 OC 保护进行三角波、因此最好使用 TPS5450。

    另一种解决方案是在 C35端放置千兆位电容器、在 C32端放置较小的电容器。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    什么是"gigger"? "更大"? 或"夹具"?
    具体而言、我们应该怎么做?
    C32有一个小电容器 C36、这是否有问题?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    抱歉、排印错误、它是"更大"的、而不是拼图。

    与 C32并联的小型 C36正常、 但 C34/35远小于 C32会在 Q5导通期间导致浪涌电流(电感器电流峰值限制为三倍)、  

    建议解决方案:

    增加 Q5软启动时间

    2.使用 TPS5450或更新版本的 LMR14050

    3.重新设计电路,增加 C34/35,减少 C32

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持、Andy、

    启动期间不进入 Hiccpu 的条件是否知道它是什么?
    我认为、如果我们理解这一原因、就会完成结束。

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    在 TPS5430软启动期间、电感器电流远低于电流限制 、因为 Cout 是 C34/35的很小的电容器、 在软启动完成后延迟一段时间后、Q5将导通、 TPS5430将在 C32上的电压为零时看到重负载、 在这一阶段、它有可能触发断续 OC 保护。 我推荐了上述解决方案来克服 这 一风险。

    希望这能 清楚说明。

    B R

    Andy    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    感谢您对问题解决方案的支持。
    我们的客户重复尝试和错误、并发现最佳的变化。


    e2e.ti.com/.../TPS5430_5F00_current_5F00_0616.xlsx

    由于在 SS 状态下不会发生断续、我认为在第一个过流状态下似乎没有问题。
    您对此波形有何看法?

    此致、
    PAN-M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    是的、这是通过使用 C31延长 TPS5430 SS 时间来降低浪涌电流的更好解决 方案、也可以通过在 EN 引脚上添加电阻分压器以在 Vin=8V~10V 时启动来改善浪涌电流。

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我已将您的意见转交给我们的客户。
    我等待我们客户的通信。
    此外、如果我有客户的任何问题、我将通知您。

    感谢您的支持。

    此致、
    PAN-M