This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56221:TPS56221与 TPS53353的对比

Guru**** 2815175 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS53353, TPS56221, TPS543B20, TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011076/tps56221-tps56221-vs-tps53353

器件型号:TPS56221
主题中讨论的其他器件:TPS53353TPS543B20TPS53355

您好!

我的客户希望在 Ta=85oC 时设计 Vin=12V、Vout=5V 和 Iout (max)=16A 降压转换器。
他们正在考虑 TPS56221或 TPS53353、查看数据表并实施 Webench 仿真。
结果如下。
                                                       TPS56221          TPS53353

数据表中的 Theta-ja               34.6oC/W           27.2oC/W
Webench                     上的 Theta-ja 17.3oC/W           27.2oC/W
Ta = 85oC                                时的 TJ 119.272oC          130.385oC

查看数据表、TPS53353 Theta-ja 低于 TPS56221。
但是、查看 Webench 仿真结果、TPS53353 Tj 高于 TPS56221。
这使我的客户感到困惑。
e2e.ti.com/.../WBDesignTPS56221.pdfe2e.ti.com/.../WBDesignTPS53353.pdf
问题1:
为什么 TPS56221 Theta-ja 在数据表规格和 Webench 仿真之间有所不同?
JEDEC 规范 PCB 在 TPS53353的数据表和 Webench 中均使用、但不同的 PCB 仅用于 TPS56221 Webench 仿真? 为什么?

问题2:
实际上、哪个器件的热裕度更大?

TI 建议使用哪种器件?

此致、

希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    webench 设计的开关频率为300kHz (TPS56221)和500kHz (TPS53353)

    数据表使用热阻抗值的热仿真。

    TPS56221 ThetaJA  表示 Tjaeffective、这意味着 ThetaJA 是使用电路板测量的。

    TPS53353使用 webench 的仿真编号。  

    封装尺寸相同、但 TPS56221的 FET 电阻较低。   

    因此、我认为 TPS56221会更好。

    我会对选择进行排名  

     TPS543B20

     TPS56221.

     TPS53355

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的回答。
    但我仍然感到困惑。
    三个器件的数据表 Theta-ja 如下

    1. TPS543B20      29.1oC/W
    2. TPS56221           34.6 oC/W
    3. TPS53355       27.2 oC/W

    即使 TPS56221 FET 电阻低于 TPS53355、TPS56221数据表 Theta-ja 也高于 TPS53355。
    我认为数据表 Theta-ja 是 使用针对所有器件的指定 JEDEC 的同一电路板进行仿真或测量的。 因此、我认为数据表 Theta-ja 器件越低、热裕度越高。 但我错了吗?
    请更详细地解释您认为 TPS56221比 TPS53355具有更大热裕度的原因。
    此外、您为什么认为 TPS543B20是最好的?

    很抱歉、我提出了很多问题、但我需要更清楚、更具体的解释、以说服我的客户为您的排名。

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表热阻抗数值是使用 JEDEC 标准进行的电路板尺寸、覆铜厚度、过孔等仿真结果

    当在电路板上使用器件时、热阻抗将更低。   电路板的覆铜尺寸、过孔数和铜厚度均高于 JEDEC 的假设、因此热阻抗将更低。

    TPS56221在 webench 中使用了测得的 thetaja。   

    TPS56221   5x6    4.5/1.9 Rdson   2011版本

    TPS53355   5x6    5/2 导通电阻       2011版本

    TPS543B20 5x7   4.1/1.9 导通电阻      2017年发布

    tps56221的功率级电阻低于 TPS53355、因此 TPS56221上的导通损耗将更低。   

    封装尺寸是相同的、因此我希望客户电路板上的实际尺寸是相似的。   

    您可以使用有效值 thetaja 来计算 TPS53355的新 Tj。   我认为比较 IC 中的功率损耗是比较器件的最佳方法。   

    TPS543B20具有更低的 Rdson FET (更低的导通损耗)、更大的外露焊盘以改善功率耗散 、并于2017年发布。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    感谢您的详细解释!

    此致、

    希拉诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 K.Hirano:

    感谢您的确认。

    谢谢。