This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256404:UCC256404、UCC256404A 和 UCC256404B 之间的差异

Guru**** 2390320 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC256404
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010958/ucc256404-difference-between-ucc256404-ucc256404a-and-ucc256404b

器件型号:UCC256404

大家好、

我是否可以知道 UCC256404、UCC256404A 和 UCC256404B 有何详细区别? 从下面的数据表说明中、我们对这3个版本器件的特性和用法感到困惑、请帮助澄清它们。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    请参阅随附的选择指南、以帮助显示器件之间的差异。  e2e.ti.com/.../UCC25640x-Selection-Guide.pdf

    我希望这有助于回答您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacky、

    UCC256404B 与-0404和-0404A 之间的另一个细微差异是、在-404B 中、 最大 XCD 测试电流在1.3mA 时较低、而     -0404和-0404A 的最大 XCD 测试电流为1.7mA。  在极轻负载到空载条件下使用 UCC256404B 时、这种差异有助于降低待机功耗。

    我建议使用 PDF 数据表中的"find"函数搜索"UCC256404B"(和其他变体)、以查找数据表中描述的所有区别。

    此致、
    Ulrich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ulrich 和 JCHK、您好!

    感谢您提供的详细信息、我们现在对这些信息非常了解。 谢谢。