This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL431:设计指南:TIDA-01605

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: TL431, TIDA-01605

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010400/tl431-design-guide-tida-01605

器件型号:TL431
主题中讨论的其他器件: TIDA-01605

尊敬的 TI 团队:

下图取自 TIDA-01605参考设计。 蓝色圆圈中的 TL431用于为比较器创建3V 基准。

但是、TL431的阳极连接到-4V 电位。 由于输出电压为3V、阴极的电势为-4V + 3V =-1V。

我尝试在 LTSPICE 中仿真该电路、如右图所示。 但是、我注意到、每当我将 TL431的阳极连接到-4V 时、它都不起作用。 TL431仅在阳极连接到0V 时工作。

您能解释一下这个问题吗? TL431的阳极连接到-4V 时、如何才能正常工作、如参考设计原理图所示?

实际上、 我们将其阳极连接到正负电压作为基准是否重要?

非常感谢!

    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    编写 SPICE 模型时、它只能在 GND = 0V 等"正常"典型条件下运行。  

    GND 的概念与0V 相关、其中它是最低电位。  只要差分电源电压足够高、能够导通器件、GND 可以是任何电压。   因此、图5的"GND"为-4V。  它被视为"地面层"。  

    要回答您的问题、不需要将 阳极连接到负极或正极电压轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的回答。 我明白了为什么 TLSPICE 中的 TL431不能在负电压下工作。 我还有两个问题:

    1) 1)您如何使用 SPICE 软件对 TIDA 01605中图5中的电路进行仿真? 您是否针对所有节点电位以相同的4V 电压提升了所有电压?

    2) 2)我有一个图中所示的电路。 1个。 它涉及栅极驱动器电路的隔离式偏置电源。 隔离接地"GND2"连接到 TL431的阳极和 MOSFET 的源极。 每次二极管导通时、GND2都将看到-1.5V 的负电势、即二极管的正向压降。 这会使 TL431发生故障。 在本例中、您的解决方案是什么?

    我的权变措施是、我向二极管的阳极添加一个+3V 的电压、如图 2个。 现在、当二极管导通时、"GND2"的电势为3V - VF = 3V - 1.5V = 1.5V (正值)。 通过这种修改、TL431可以很好地调节我的电源的输出电压。

    您认为这是解决此问题的好方法吗? 如果 TL431的阳极需要连接到负电势、而 GND 电势(0V)在其他地方、您的 SPICE 仿真方法是什么?

    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    由于模型未加密、您可以根据首选项编辑模型。

    您的方法是让电路正常工作的方法、因为原理图显示您具有 GND 和-4V。  您需要将电路设置为"GND"不是0V、而是-4V。

    本  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    非常感谢您的回答。 下面是 TL431的未加密模型。 有多个0VDC、哪个应该更改为-4V?

    此外、是否有任何文档可以让我了解用于构建此模型的原理图? 我看到这里有许多电容器和电阻器。

    非常感谢。 此致、

    .SUBCKT TL431 7 6 11.
    * K a fdbk
    R_R18 0 N165489551 Tc=0、0
    C_C17 N16955362 0 1n
    C_C18 2 6 0.5u
    D_D11 N16976181 N16975344 DCLAMP
    C_C19 3 4 0.08u
    E_E23 2 N16955404值{i (V_V16)*15.6}
    C_C22 N16955548 0 1n
    R_R13 N16955401 N16955404 1 Tc=0、0
    E_E27 VREF 0值{if (V (11、0)<2.495、V (11、0)、2.495)}
    V_V16 N16955401 6 0Vdc
    R_R14 0 N16955362 1 Tc=0、0
    X_H8 7 N169559021 IKA 6 TL431_H8
    E_E24 4 N16955473值{i (V_V17)*10}}
    E_E28 N16955936 0 11 6 1.
    V_V7 N16976181 6 2.
    G_ABM2I2 6 N16975344值{ if ((V (3)-V (6))< 0、1.73*(V (3)-V (6))-1U,
    +-1U)}
    R_R15 N16955470 N16955473 1 Tc=0、0
    V_V17 N16955470 6 0Vdc
    G_G4 6 2 VREF N16955936 0.11
    R_R16 0 N16493 9551 Tc=0、0
    D_D12 N169559021 N16975344 DCLAMP
    R_R17 N16955529 N16955532 1 Tc=0、0
    C_C21 N16955493 0 1n
    E_E25 3 N16955532值{i (V_V18)*100}}
    V_V18 N16955529 2 0Vdc
    V_V19 N16985445 0 0V 直流
    .end
    *美元
    .subckt TL431_H8 1 2 3 4
    H_H8 3 4 VH_H8 1
    VH_H8 1 2 0V
    .END TL431_H8
    *美元
    .model DCLAMP d
    + is = 1.35e-011
    + RS=0.005
    + n=0.001
    + cjo = 4.5e-011
    +VJ=0.75
    + m=0.302
    +t=5.04e-008
    + BV = 100
    + IBV=0.001
    *美元

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Van:

    尝试从0V 直流电压开始。  我不熟悉这个 pspice 代码、因为我不是开发模型的人、也没有原理图。