This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZ21700:轻负载时的负载调节

Guru**** 2509695 points
Other Parts Discussed in Thread: LMZ21700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011163/lmz21700-load-regulation-at-light-load

器件型号:LMZ21700

您好!

我对 LMZ21700在轻负载时的负载调节有疑问。

如图中所示、<10mA 时、稳压器似乎进入另一个工作区域。 根据我的估计(我使用的是12V 至5V)、PSM 至 PWM 的转换应该在~0.32A 时发生、因此这太早了。 您能否分享有关该地区的一些见解?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Haojie,

    在 PSM 模式下、PWM 模式中的输出电压上升到略高于标称值。 PSM 模式确实在0.32A 时发生。 但在这种情况下、在转换到省电模式时、开关频率开始降低。 因此、输出电压没有明显的变化。 对于 小于10mA 的负载电流、开关频率相当低、因此您可以看到更高的电压。

    谢谢、

    Nancy