This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3710-Q1:与 TLV6703的差异

Guru**** 2570085 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009576/tps3710-q1-differences-with-tlv6703

器件型号:TPS3710-Q1

您好!

我选择的 TI 器件似乎不能立即少量出售。 我在设计中使用 TPS3710QDSERQ1来监控电池电压并关闭系统电源。 我发现 TI 提供的 TLV6703DSER 与汽车级不同、看起来是相同的。 我无法通过查看数据表来确定差异是什么。

您能否验证这两个器件是否可以互换? 它们之间有何差异?

谢谢、

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    https://www.ti.com/product/TPS3710 -非自动版本 TPS3710DSR 在 TI store 中显示库存。 在什么时间段内需要多少? 设计处于哪个阶段? 如果需要使用更宽的输入电压来监控脱离电池运行的汽车、请考虑使用 TPS37A-Q1 :www.ti.com/.../TPS37A-Q1

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:

    我将通过内部电子邮件与您联系。  继续操作、关闭螺纹。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adam:  

    我没有听到你关于这个问题的发言。  您或客户是否有任何更新?