This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:输出振荡。

Guru**** 2865820 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS543C20A, TPS543C20, TPS543B20

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007996/tps543c20-the-output-is-oscillated

器件型号:TPS543C20
主题中讨论的其他器件: 、TPS543B20

您好、专家、  

我在以下原理图中获得了不稳定的输出:

输出似乎始终振荡。 我稍后将连接波形。  

BP 具有稳定的5V 电压。 EN 时序如何?  我看到 EN 始终为低电平、但输出开始振荡。

谢谢

Peter  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    如果可能、请务必分享波形。 我看了一下您的设计、从第一次通过的分析来看一切都很好、但查看波形可能有助于进一步解释。  

    如果 EN 为低电平、TPS543C20A 的功率级将被禁用。 您看到的噪声是否可能来自系统的另一部分?

    请参阅第8.4.3节。 有关 EN 的时序和行为的数据表说明。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    下面是输出波形。 抱歉、错误信息、EN 大约为2V、而不是低电平。

    我断开了大部分负载、  

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    这是启动波形。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:  

    如果 EN 保持悬空、它将在内部上拉至 BP。 您展示的波形与器件类似、是电流限制。 根据您选择的 ILIM 电阻器、电流限制应约为34A。 您是否能够在启动事件期间捕获 SW 节点? 此外、我知道您提到过大多数负载已移除、但输出端是否有任何低阻抗路径接地?

    此外、我还可以查看布局、以验证布线和元件放置是否会影响您看到的内容。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    以下是输出和 BST (绿色)波形。 我测量了输出阻抗(未上电)、它超过10K。 GND 短路不应是原因。 但是、如果您认为它是过流、我将检查其他非无源组件。

    此芯片只有少数几个支持组件。 我不知道应该更改哪个调试。  Rramp 是否值得在187K 至51.1K 范围内尝试用于控制环路? 还是尝试连接电解电容器?  

    我将在检查后发送布局。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Peter、

    我认为在这种情况下、有几件事可能值得考虑。 我将首先检查较低的斜坡设置是否有助于纠正此问题(在电感较大的情况下、您可以查看51.1千欧和8.66千 欧两个选项)。 我还会尝试使用较低的电感器值、因为我们的设计工具为此应用推荐了0.500uH- 1.5uH。 更改电感器值 可能需要更改斜坡。 请告诉我这是否可行、我可以根据电感器选择推荐斜坡值。

    最后一个调试选项、我不怀疑是问题所在、但仍需排除的问题是通过 PG 下拉 LED。 这为 BP 提供了负载、鉴于器件的额定值、该负载应该是可持续的、但如果斜坡和电感器变化在您的情况下不成功、我想排除这一问题。

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、  

    该5V 电压用于子器件。 添加电量计卡后、该直流/直流电源工作正常、这意味着 TPS543C20在轻负载或空载情况下不稳定。 在轻负载下是否有任何方法可以实现稳定?  

    顺便说一下、尽管 存在短暂的振荡、但使用 TPS543B20的两个电路板可以在相同的轻负载下启动。  如果有子卡、则 C20和 B20都没有示波器。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    您的 RSP 和 RSN 引脚是如何布线的? 是否需要连接子卡以完成反馈?

    此致、

    Alec Biesterfeld

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不可以、正如您在 sch 中看到的、所需的全部组件都是本地组件、然后为子器件提供5V 电压。

    谢谢

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Peter 的澄清。 此设计的另一个考虑因素是在 SW 和 GND 之间包含一个 RC 缓冲器。 我建议使用1nF 电容和1至3 Ω 串联电阻。  在输入为12V 时、这有助于减少任何高频电压过冲和下冲。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alec、  

    将频率从500K 更改为1M 或添加更多2个100u 陶瓷电容器可以解决此问题。 我关闭这个线程。

    谢谢你

    Peter。