This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079:转换速度至补充模式

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, BQ24079, TPS63802

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009085/bq24079-transition-speed-to-supplement-mode

器件型号:BQ24079
主题中讨论的其他器件:UCC28911TPS63802

您好!

我们希望使用 GSM 调制解调器为器件供电、该器件在通信时(2-3秒)每4.6ms 消耗2A 峰值电流0.6ms。 我们在此应用中考虑的两个电源是降压直流/直流转换器、例如 UCC28911 (70V 输入电压和5V 输出、最大电流为0.5A)和锂离子电池(4.2-3.2V、3.8V 标称值)。 这两个源将自动选择、其中直流/直流转换器具有更高的优先级。 PPM 的输出提供给降压/升压 TPS63802、以便为 GSM 模块提供稳定的4V 电压。 如下面的方框图所示、我们认为 BQ24079适合用作电源路径管理器、具有其补充模式、将输入限制配置为0.5A。

BQ24079能否在0.6ms 内进入2A 瞬时尖峰的补充模式? 您是否看到此设置有任何其他问题?

谢谢、Prithvi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    假设所有这些问题的 Ce*引脚处于高电平,即充电被禁用,输入电流限制为500mA,则还有其他问题:

    1、如果输入电压为5V、系统负载为50mA、系统输出电压是多少? 5V?

    2.当系统负载(GSM 至 TPS63802)消耗2A 电流时、输出电压是多少? 电池电压?

    3.当这种转换发生时,如果 BQ24079的 Vout 为5V 时有输入电容,是否有反向电流流入已移动至4V 电池电压的 IC?

    4.与上一个问题相同-过渡到补充模式的时间?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    [引用 userid="457664" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009085/bq24079-transition-speed-to-supplement-mode/3729031 #3729031"]\n 如果输入电压为5V、系统负载为50mA、系统输出电压是多少? 5V?[/报价]

    输出电压为5V、因为 VIN 与 压降电压调节的输出无关。

    [引用 userid="457694" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009085/bq24079-transition-speed-to-supplement-mode/3729031 #3729031"]当系统负载消耗2A 电流(GSM 至 TPS63802)时、输出电压是多少? 电池电压?[/报价]

    即使 CE 引脚为高电平、如果输出电压降至 VDPPM 以下、器件将进入补充模式。 如果电池和输入以及电池能够为系统负载提供所需的电流、则它将介于 VBSUP1和 VBSUP2之间。  

    [引用 userid="457694" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009085/bq24079-transition-speed-to-supplement-mode/3729031 #3729031"]当发生此转换时,如果 BQ24079的 Vout 为5V 时有输入电容,是否会有反向电流流入 IC,而 IC 的电压变为4V?

    该器件具有反向电流保护功能、您可以通过仅使用电池为器件供电并在 IN 引脚上看不到电压来看到这一点。 对于补充模式、器件将从电池汲取功率。  

    [引用 userid="457694" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009085/bq24079-transition-speed-to-supplement-mode/3729031 #3729031"]与上一个问题相同-转换到补充模式的时间?

    这不是我们在数据表中指定的内容。 根据测试、我可以说这是在几 ms 内发生的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Anthony 的详细回答。 对于最后一个问题、这是否意味着补充模式无法足够快地启动、以应对持续时间小于1ms 的 GSM 2A 浪涌?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithvi、

    让我在实验中安排一些时间、并为此获取一些精确的测量结果。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Privthi、

    根据对单个实验室工作台单元的一些测试、补电模式在300us 内启动。

    此致、

    Anthony Pham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,安东尼!