This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5163:它是否适合非稳压输入电压?

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR16006, LM5163

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010899/lm5163-is-it-good-for-an-unregulated-input-voltage

器件型号:LM5163
主题中讨论的其他器件:LMR16006

您好!

到目前为止、我使用了 LMR16006降压转换器进行电压调节。 输入电压在两者之间变化非常快

+48VDC 高达+57VDC (电机控制、恢复)、我想用新的降压转换器 IC 替换它、

可处理高达+100V 直流的电压。  

LMR16006的数据表中指出、它适用于非稳压源和汽车应用、因此它确实适用于恶劣环境

我需要类似的东西。 对于具有非稳压源的电机控制应用、我是否可以用 LM5163替换 LMR16006

还是应该更好地选择另一个降压转换器 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tcha、

    LM5163在输入电压变化高达57V 时是一个不错的选择。 您下载 LM5163电路设计计算器。  

    https://www.ti.com/tool/LM5163-LM5164DESIGN-CALC

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我在设计中使用了 WEBENCH、但我想100%确保稳压器稳定、因为输入电压可以在 大约1ms 内从+48VDC 变为+57VDC、所以这是除稳定输入之外的一切。 LMR16006在我的旧设计中可以很好地处理这一点、因此我的 LM5163也应该这样做。

    数据表中说明了: 为了保持稳定性、反馈比较器需要在关断期间与电感器电流同相的最小纹波电压。 那么、该最小纹波取决于反馈路径和 VIN 缓冲?

    如果您能简要了解一下我的设计、我会很高兴:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、

    我假设您使用的是 LMR16006X 700KHz 版本、负载电流为500mA

    因此、参考电路如下所示:

    请注意、降额后输出电容应为有效值、因此对于12V 输出、陶瓷电容额定电压应为 35V 或50V。

    布局看起来不错、将小 Cin 电容器放置在更靠近 VIN 和 GND 引脚的位置、以实现小环路面积。

    B R

    Andy