This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76200:DSG 未打开

Guru**** 2385830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76200, CSD19536KTT
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009205/bq76200-dsg-does-not-switch-on

器件型号:BQ76200
主题中讨论的其他器件: CSD19536KTT

大家好、

你好。

我们的客户正在使用 BQ76200、并且在设计中遇到了一些问题。  以下是完整查询:

"我将 BQ76200用于 BMS 应用。 我现在已经工作2周、并开始构建数据表提供的原理图。 由于某些产品的交付存在一些问题、我无法使用预充电。 我会将原理图作为附件提供、以便您了解我构建的内容。

FET 类型:CSD19536KTT。

现在、我发现了一些问题、并且不知道如何解决这些问题。 第一个问题是、即使 ENABLE 为引脚低电平、充电 FET 也始终开启。 这是正常的吗?
第二点是即使 CP_EN 为高电平、放电也根本不会打开。
你们是否有任何测试技巧、能否帮助我解决这些复杂问题?

如果原理图有任何问题、请告诉我、这样我就可以在学校截止日期之前及时解决!

感谢您的帮助。

此致、
卡洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Carlo、

    原理图看起来非常像 EVM 原理图,在栅极上添加了实际电阻器,在 DSG 和 PACK 引脚之间添加了齐纳和电阻器,如应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua794中所述 ,因此我希望它应该切换。

    充电 FET 始终导通是不正常的。

    2.如上所述,DSG 似乎应切换。  仅 CP_EN 不会打开 DSG。  DSG_EN 将(应该)打开 DSG

    一些测试和检查建议:

    • 如果您怀疑 DSG 上存在负载问题、则将 LOAD+连接到 BATT+进行测试时、BQ76200更容易导通 DSG。  这样、您就可以更轻松地看到函数、而无需进行 LOAD+转换。
    • 与应用手册相比、您可以检查电荷泵波形、看看它是否会像其中一个输出短路一样进行切换。  使用示波器进行故障排除比使用仪表更容易。
    • 从 CHG 和 DSG 引脚上移除电阻器以进行测试。   
      • RGS 电阻器将使 FET 保持关断状态。  确认 FET 已关闭、未短路/损坏。
      • 将不加载 BQ76200、验证 CHG 和 DSG 引脚是否按照使能控制摆动
    • 检查 FET 引脚排列。  CAD 工具在 FET 上的引脚分配方式各不相同、但原理图剪辑中的引脚分配与  CSD19536KTT 数据表不匹配。  如果不匹配、BQ76200可能无法驱动不正确的引脚:
      • FET 源极为数据表中的引脚3、原理图上的引脚2
      • FET 栅极是数据表中的引脚1、原理图上的引脚3
      • FET 漏极是数据表中的引脚2、原理图上的引脚1

    希望这里的内容有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willy、

    感谢您的回答。 让我继续向客户咨询。 这是 他的反馈。

    最近、我发送了一个请求、要求提供一些有关切换 FET 的帮助。 这项工作目前正在进行,这是我迄今最远的工作。

    放电 FET 开关良好(例如、当开关变为25伏时、直流= 15伏)。 我想要的是、当我不打开放电时、栅极电压为0V。 现在它保持15伏、FET 通过电压提供。

    您有什么帮助我的提示吗?

    此致、

    Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    我不确定是否完全理解、但怀疑客户测试中的 PACK+上可能没有负载。   应用手册 https://www.ti.com/lit/pdf/slua794中的内容 

    当 DSG 关断时、它将拉至 PACK 引脚电平、从而关闭 FET。  但这不会使 PACK+放电、并且可能会使 PACK+、PACK 引脚和 DSG 处于 BATT+电压。  泄漏或类似10 Mohm 仪表阻抗的电流将使电压放电、但可能非常慢。

    BQ76200没有用于对 PACK+进行放电的自动机制。  当 DSG_EN 为低电平时、可以使外部电路接通。  启用 PMON 时、BQ76200确实具有来自 PACK 引脚的高偏置电流、请参阅应用手册第2.3节和图8。  该偏置电流将使 PACK 下拉的速度快于使其下移的速度、但需要一些单独的控制来在需要时将其打开。