This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:BATFET 电流限制

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010736/bq25895-batfet-current-limit

器件型号:BQ25895

早上好、

我们在应用中使用 BQ25895已经有一段时间了。 有一些新的变化会产生更高的电流需求、因此我们将审查电源架构。 遗憾的是、随着电流的增加、新的需求将超过6A 持续最大值、并且可能会出现高于9A (1s 峰值)限制的频繁尖峰。 因此、我们希望了解如何修改架构以尊重 BQ 的限制(理想情况下、避免更改 IC、因为这将对 SW 开发产生重大影响)。

有关更多背景信息、产品在充电时不可操作。 断开连接后、我们会对电池放电以运行器件、直到用户关闭产品或进入低电池电平状态并关闭。

1) 1) PMID 升压电流(最大3.1A)是否会影响 BATFET 总电流(OCP 9A 最小值)? 否则、这将允许我们拆分 PMID 轨上的一些电流、而不是加载 VSYS 轨。 但是、所有电池电流似乎都必须通过内部 BATFET、因此似乎不可能对总电流产生影响。

2) 2)是否有任何方法来增加流经 BATFET 的总电流? 理想情况下无需更改 IC、但如果从软件的角度来看有类似的 IC、我们可能对此持开放态度。

3) 3)您是否具有 BATFET OCP 的最大规格(保证最大电流会导致过流)? 我在 VSYS 和 PMID 上的负载本应超过9A min 的情况下测试了 EVK、以查看 PMID 电流是否会包含在总 BATFET 电流中、但它不会触发 OCP。 然后、我对 VSYS 执行了单个负载、以更好地控制高达10A 的电池放电电流、同时监控 IC 温度、而不能触发 OCP。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    1) 1)考虑了流经 BATFET 的所有电流、无论是在 VSYS 上还是在 PMID 上都无关紧要。

    2) 2)如果您需要拉更多、则可以在放电期间将 FET 并联到 BATFET、不建议这样做、因为这可能会影响某些安全情况、因此需要在您的一侧进行验证。 但是、您将能够从电池中拉出更多电流、而不会触发保护。

    3) 3)您能否分享您的示波器截图? 它应该触发 OCP 并保持 BATFET 关闭、直到再次施加 VBUS。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wyatt、

    感谢你的快速答复和澄清,这正是我所期望的。

    遗憾的是、我没有进行任何示波器捕获、示波器上没有任何感兴趣的内容(仅 VBAT 和 VSYS 在负载为10A 时稳定在3.9V)-我只记录了直流值和带有电路板/IC 热点的红外图像的位置。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如果 VSYS 短接至 GND 或引起极高的负载、则应触发 OCP 并关闭 BATFET。 在短路情况下是否会触发 OCP? 使用电池仿真器进行测试可能是最安全的。

    此致、

    Wyatt Keller