This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS790:低电平有效使能 LDO

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010923/tps790-low-active-enable-ldo

器件型号:TPS790
主题中讨论的其他器件:TPS773

大家好

我`m LDO、Vin mas 为12V、输出为固定3.3V。  Iout 为150mA、 最重要的是低电平有效使能。 我发现 TPS773、但输入电压不满足、如果您有任何建议?

最恰当的考虑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Lidong,

    LP295X 系列具有低电平有效使能端、但仅支持高达100mA 的电流。 我认为,这是反对这种要求的最好办法。

    此致、

    Prakash L