This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF200:REF200AU 结温

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1010914/ref200-ref200au-junction-temperature

器件型号:REF200
  1. 最大 Tj 是多少?
  2. 在85°C 时、使用两个通道的电流为0.1mA 时、12V 下的最大 Tj 可能会是多少?
  3. 在-40C 温度下使用组件可能会产生什么应力影响?
  4. 该组件的 THETAJC 和 thetaJA 是什么?