This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2800-EP:使用过流检测功能

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC2800

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011050/ucc2800-ep-using-overcurrent-detection-feature

器件型号:UCC2800-EP
主题中讨论的其他器件:UCC2800

您好!

我们打算仅使用 UCC2800来实现其内部过流检测功能。 现在、我们了解到、为了使此功能正常工作、设计必须确保 CS 引脚上的电压在50-150ns 的消隐周期内必须超过1.5V。 对于这种快速检测、在过流期间、变压器的初级必须进入饱和状态、以确保可靠地检测到故障。 问题是我们如何做到这一点? 我们的变压器设计使我们能够在饱和后有很大的裕度运行。 因此、在过流情况下、我们无法保证 CS 引脚电压将超过1.5V。 您需要哪些设计技巧/建议/输入才能让我们使用此功能。

谢谢、此致、

Priya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Priya、

    您回答正确! 由于峰值电流模式控制、您可以进行正常的逐周期电流检测。 这是在0-1V CS 阈值之间发生的。 CS 输入包括100ns 的内部前缘型消隐(LED)。 对于 CS 输入的前100ns、CS 信号与 CS 比较器断开连接、在此断开连接期间、第二级 OCP 将提供保护。 第二级 OCP 还用于防止变压器饱和。 这是在1.55V 阈值下发生的非常快的 OCP。 尽管您的变压器具有足够的裕度来避免饱和、但如果绕组短路、VGS 或 VDS MOSFET 故障、会发生什么情况...您可以使用此二级 OCP 来保护功率级免受灾难性故障的影响。

    此致、

    Steve M