This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:独立实现

Guru**** 2550730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011001/bq25798-standalone-implementation

器件型号:BQ25798

我目前正在评估此芯片、以便与6V 10W 太阳能电池板配合使用、为2S Lipo 设置充电。 最终、它将与要充分利用的 MCU 和 I2C 功能连接、尤其是 MPPT 功能。

但是、作为回退、我希望器件能够独立运行。 我使用 EVM 套件和2400接口来查看寄存器设置等

不过、我注意到、与之前关于缓慢上升输入电压的海报类似、在覆盖面板并缓慢打开面板时、模拟一个夜间周期时、系统会卡在高阻态模式、不会开始充电。 但是、如果太阳能电池板断开连接且重新连接、则会开始充电。  

您能否告知系统使用默认寄存器设置是否适合这种情况、如果是、需要遵守哪些先决条件?

谢谢 Robert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robert:

    POR 时、器件没有启用 MPPT。 此外、仅当电池电压高于 VSYSMIN 时才能启用 MPPT。

    要从黑暗中加电、如果太阳能电池板无法提供足够的电流、此部件将进入不良电源鉴定。 不良源鉴定将每7分钟运行一次,直到适配器被移除或源合格为止。

    是否启用 MPPT 将取决于是否在日落条件下运行充电器。 如果未启用 MPPT、一旦输入电压降至 VINDPM 阈值以下、充电器将停止、直到 VINDPM 更新至低于当前输入电压。

    如果 MPPT 被启用、在输入下降到低于 VINDPM 之后、它将保持在该状态、直到输入的下一次测量。 输入的两次开路测量之间的默认间隔为2分钟、但如果设置为30分钟且输入在第一分钟内下降、则必须等待计时器过期才能重置 VINDPM。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。