This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL494:CT 引脚上的最大电压

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1011064/tl494-max-voltage-on-ct-pin

器件型号:TL494

您好!

 

我的客户想知道 CT 引脚上的最大电压、以检查他们选择的电容器是否确实适合。

数据表中只显示“当 CT 上的电压达到3V 时,振荡器电路会将其放电…”。

CT 引脚上此“3V”的最大值是多少?

 

此致、

OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OBA、

    感谢您通过 E2E 进行连接。 当 CT 达到3V 阈值时、会触发 CT 放电、然后 CT 开始下一个充电周期。 为了获得最佳振荡器稳定性、建议使用额定电压至少为10V 的 NPO/COG 陶瓷电容器、但您可以与电容器制造商联系以确定作为工作电压函数的电容变化。

    此致、

    Steve M