This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51013B:无线电源传输停止(4S 开关闭模式)

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25100, TIDA-00688

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009287/bq51013b-wireless-power-transfer-stops-4s-on-off-pattern

器件型号:BQ51013B
主题中讨论的其他器件:TIDA-00688BQ25100BQ51013

大家好、我已经设计了一个开发板、承载了基于 SLUUB51、SLUU911和 TIDA-00688的 BQ510313B 无线 IC 和 BQ25100电池充电器

在实验室测试中、我使用来自 TDK 的该线圈:

https://product.tdk.com/en/system/files?file=dam/doc/product/wireless-charge/wireless-charge/rx-coil-module/catalog/wlc_rx_wr444030-16f3-g_en.pdf

我已经根据 LS 和 LS’计算了串联和并联谐振电容器(请参阅  51013b 数据表的9.2.1.2.2串联和并联谐振电容器选择)。 我无法计算精确的 LS 值,并且使用了近似值。

请查找随附的原理图设计和包含计算结果的电子表格

当我将 Rx 线圈置于 Tx 线圈上方时、最初看起来一切都正常。 我可以在 OUT 引脚上测量5V 电压、电路板上的绿色 LED (连接在输出端和 CHG 引脚之间)亮起、我在 RECT 引脚上测量大约8.5V 电压(这是正常的吗?) 此外、当我在 BQ25100上连接电池时、它会以16mA 的电流充电(这正是我计算得出的值)。 此外、我使用的 Tx 焊盘具有蓝色 LED 内置、当存在无线电源传输(WPT)时会亮起。

但是、4S 之后、WPT 停止并在另一个4S 之后重新启动。 因此、导通和关断之间存在4S 模式。 4S 开启–>4S 关闭–>4S 开启–>4S 关闭等

这在某种程度上与 Rx 和 Tx 线圈之间的距离有关、可能与谐振电容器网络有关。 我注意到、当我增加 Rx 和 Tx 线圈之间的距离时、这个问题就会停止。 当我将线圈返回到初始位置(彼此更接近)时、问题会再次出现。 此外、我可以确认此问题与消耗的电流无关(在我的情况下为16mA 电池充电)。 使用和不使用连接的电池时问题仍然存在。 到目前为止、我已经测试了两个 Tx 型号、并且面临相同的问题。 奇怪的是、我发现另 一个 Tx 充电器 放置在周围、对于这个特定的充电器、我没有问题... 我真的很困惑

有什么建议吗?

 e2e.ti.com/.../Wireless-Charging_5F00_BQ51013.pdfe2e.ti.com/.../1004.Calculations.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikos、

    您能否在启动期间附加 RECT 电压的波形、最好比较您正在使用的两种不同 TX。  我们这里有一个有关此主题的常见问题解答、您可以访问 :https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/910420/faq-startup-troubleshooting-for-wireless-power-rx

    谢谢、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Nick、您好、感谢您的帮助、

    探测完 RECT 引脚后、我发现起始停止背后的原因是 RECT 电压的电压为15V。 当我增加两个线圈之间的距离时、RECT 电压会在限制范围内降低 、无线通信 工作正常。 其背后的原因是谐振电容器? 也许有高耦合系数、当两个线圈都非常接近时、感应电压会很高?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nikos、

    如果达到15V OVP、系统增益过高。 如果可能、您应该增加线圈到线圈的距离或使用 L 值较小的线圈。 您还可以尝试对串联电容器(C1)进行修整。  

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009287/bq51013b-wireless-power-transfer-stops-4s-on-off-pattern/3731939 #3731939"]如果达到15V OVP、则系统增益过高

    这意味着系统已经过很好的调节?

    [引用 userid="359305" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1009287/bq51013b-wireless-power-transfer-stops-4s-on-off-pattern/3731939 #3731939"]如果可能,应增加线圈到线圈的距离

    我将利用这一高增益、我可能会继续使用该解决方案

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick、

    这意味着系统经过了良好调节、或者我进行了错误的计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    在本例中、系统经过了良好调节。

    此致、

    Nick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持 Nick!! 我已经设计了一个电源管理系统、其中包含无线 IC、电池充电器、电池保护、电量监测计和降压转换器、所有这些都是 TI 提供的。 TI 是否在私有模式下提供原理图和布局审查?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    是的、我可以查看 原理图/布局。  将通过私人消息与您联系。

    此致、

    Nick