This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:是"锥形电压"="充电终止电压"

Guru**** 2815285 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27220, BQ27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1007554/bq27220-is-taper-voltage-charge-termination-voltage

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件: BQ27200

你(们)好

TRM 始终讨论"锥形电压"(例如4.4.1、"电压()>充电电压–锥形电压。")、但是、数据存储器表中没有此类设置。 只有"充电终止电压"(CEDV 配置文件1、0x92A5)。 尽管直观地说、我会输入实际的终端电压(=最大充电电压)、最小值-最大值为0 - 1000mV、这让我猜他实际上是"锥形电压"。

TI 的人员能否确认、谢谢!

此外、如果出现这种情况:

-为什么 CEDV 曲线中的"充电终止电压"/taper 电压部分、而 taper 电流(0x9201)是通用配置类的一部分?

-您能否提出请求、以便正确更新 TRM、因为似乎有很多测量仪表是从另一个不适用于 BQ27220的测量仪表复制粘贴的(例如 TRM 仍在讨论 OTP、而 BQ27200仅用于 RAM)、谢谢!

提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 TI 的任何人都可以在这里为我提供帮助、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    充电终止电压是电量监测计开始监测电流以检查充电终止时的阈值(与充电电压的差值)(因此它相当于恒压电压)。

    锥形电流取决于系统/充电器设置、因此不属于电池配置文件。

    但是、充电终止电压阈值设置不是系统/充电器设置(系统和充电器都不知道该阈值-这是监测计用于特定电池的参数)、因此它是电池配置文件的一部分。